请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5169 您好、TI E2E
我正在从事一项设计、希望能够通用于我们的产品可以使用的不同总线。
设计要求包括:
输入电压 6-75V
VOUT 5V
输出电流 500mA
具体而言、我想知道3类纹波网络、在设计上可满足最小和最大输入电压的要求。
我对此的计算位于此处的最后一页: https://lounge.mikkel.cc/uploads/6e096166a250f735/LM5169%20wide%20input%20design.html
据我所见、若要在输入电压为6V 时实现最小12mV 的电压、该设计在满输入电压下将具有几乎一伏的纹波、并存在相关的负载调节问题。
这只是我对这个 IC 提出的过多问题吗? 我正在考虑添加一个电路、在电压升高时断开纹波反馈网络中的并联电阻、从而基本上获得两个不同的 Ra 值、具体取决于 VIN