This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:宽输入电压范围的3类纹波网络设计

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347360/lm5169-design-of-type-3-ripple-network-for-wide-vin-range

器件型号:LM5169

您好、TI E2E

我正在从事一项设计、希望能够通用于我们的产品可以使用的不同总线。

设计要求包括:

输入电压   6-75V
VOUT 5V  
输出电流  500mA

具体而言、我想知道3类纹波网络、在设计上可满足最小和最大输入电压的要求。

我对此的计算位于此处的最后一页: https://lounge.mikkel.cc/uploads/6e096166a250f735/LM5169%20wide%20input%20design.html  

据我所见、若要在输入电压为6V 时实现最小12mV 的电压、该设计在满输入电压下将具有几乎一伏的纹波、并存在相关的负载调节问题。

这只是我对这个 IC 提出的过多问题吗? 我正在考虑添加一个电路、在电压升高时断开纹波反馈网络中的并联电阻、从而基本上获得两个不同的 Ra 值、具体取决于 VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mikkel

    在如此宽的输入电压范围下、您需要满足 VINmin 下的最小纹波电压要求、而 VINmax 下的纹波电压将是理想值。 如果这种情况违反了您的规格要求、我建议您使用另一个不需要纹波注入的器件。

    希望这对您有所帮助

    大卫。