This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:是否可以实现390V IN 和+/-120V OUT 10A?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347341/ucc28951-can-it-do-390v-in-and--120v-out-10-a

器件型号:UCC28951

您好  

 UCC28951是否可以采用390V DC 并将其转换为两个+120V 和-120V 10A 电源轨?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 UCC28951的移相全桥(PSFB)可被设计为符合您所描述的功率范围。

    由于每个电压轨的功率都很高、因此您需要为每个实际和交错设计两个功率级。

    这会将传导损耗减少一半、并将总磁体尺寸减小多达33%。  这还将降低输入和输出电容器中的 RMS 电流。

    以下链接将带您进入应用手册、其中介绍了如何 使用 UCC28951设计单级 PSFB。  这里随附了一个指向 Excel 设计工具的链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    如果是一个具有一个相位的绕组、则可以使用两个中间抽头的次级绕组来提供+/- 120V 输出。  先前变动的 Excel 设计工具和应用手册适用于两个阶段。

    此致、