This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:LMR33640ADDAR =&gt 出现问题;打开该模块时、电压峰值保持在高达21V

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347231/lmr33640-problem-with-lmr33640addar-when-switched-on-voltage-peaks-of-up-to-21v-are-maintained

器件型号:LMR33640

您好!

我们使用 LMR33640ADDAR、从24V 直流产生3.3V 直流消耗电压。

我们将此芯片与数据表的布局一起使用、但现在我们的所有连接到此电源芯片的芯片都已损坏两倍。

我们使用 osziloskop 检查电压、发现在打开高达21V 电压时出现尖峰。 而这个尖峰会损坏我们的芯片。

有时仅会出现高达10V、20V 的尖峰、或者很少出现5V 的尖峰。
当芯片准备就绪时、我们可以测量3.3V、但一开始会有一个更高的电压。 而这可能会损坏连接到此3.3V 电压的芯片。

我们能做的是、这个电压只有3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到您的问题。 对于该设计、在启动时、输出电压应在0V 至3.3V 之间缓慢斜升。

    审查原理图:

    1. 该器件需要最低10uF (陶瓷)输入电容。  C15的额定电压似乎仅为16V、您的标称输入电压为24V。 我建议将该电容器至少更换为35V、并确保是陶瓷电容器。

    我知道您已经查看了数据表布局建议。

    只是为了确定这一切都是好的,你还能提供这和显示问题的视镜捕获吗?

    此外、移除电路板上的下游负载时、行为是否发生变化?

    如果是这样、最好在直流/直流转换器的输出上仅包含一个电阻负载时观察行为。