This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC25660:UCC25660

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347200/ucc25660-ucc25660-ucc25660

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件: UCC25600

尊敬的团队:


下面是我需要的电路详细信息: 找到下图、  
1、输入是正弦波
2.电压上升时  上方  阈值 A、输出必须为高电平。
3.电压下降  下面提供  阈值 B、输出必须为低电平。

我之前尝试过使用具有300mV 迟滞的迟滞比较器来实现此功能。 然而、获得的输出不符合规定的要求。 查找以下图像、  

-对于 U1输出:电压下降时  下面提供  输出为低电平。 当电压上升  上方  输出为高电平。 (找到下图。  注:蓝线-输入、绿色- 2.5V 基准电压、红色-输出)

-对于 U2输出:电压下降时  下面提供  输出为高电平。 当电压上升  上方  输出为低电平。  (找到下图。  注:蓝线-输入、绿色- 2.5V 基准电压、红色-输出)

我正在寻找一种能够精确满足所需规格并确保实现所需输出行为的解决方案。

我们提出要求的原因:  

请参阅提供的链接。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342924/ucc25660-ucc25660_fault-condition

我已经提交了有关我的要求的查询。 该响应表示无法在 UCC25660中禁用故障条件。 因此、我们正在探索在 ZCS 或电容区运行的替代方法。

您能否向我提供有关任何可实现所需功能的合适电路或部件的信息? 此外、如果您能为确保成功实施提供任何指导或建议、我将不胜感激。

非常感谢您关注此事。 我期待您的迅速反应。

此致、

玛尼穆图