This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:TS_BIAS 断开条件

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346740/bq25622-ts_bias-disconnect-conditions

器件型号:BQ25622

我要求对  BQ25622数据表中的这一段落进行澄清:

我的问题涉及  IC 确定 "不进行温度测量"的条件。

想到的可能条件:

•ADC_EN 为0x00

•TS_IGNORE 为0x01

•TS_ADC_DIS 为0x01

我的问题是:

1) 1)我假设 这三种情况中的任何一种都将断开/关断 TS_BIAS、这是正确的吗?

2) 2)除了这三种条件之外、 TS_BIAS 是否曾断开连接/断电 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:  

    请查看我的评论如下。  

    一般而言、您的理解是正确的。 当处于仅电池运行模式时、如果 ADC 被禁用、TS_ADC_DIS = 1或 TS_IGNORE = 1、则开关将被禁用并且 TS 引脚将不会被偏置。 在 CHARGE 模式或 OTG 模式下、该开关会定期打开以进行温度测量、从而确保电池具有安全的工作温度(除非 TS_IGNORE = 1)。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分