This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:具有宽输入电压范围和可调高输出电压范围的降压/升压组件选择

Guru**** 1831540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, LM51772, LM5177, LM51772EVM-HP, LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344794/lm51772-component-selection-for-buck-boost-with-wide-input-voltage-range-and-adjustable-high-output-voltage-range

器件型号:LM51772
主题中讨论的其他器件: LM5177、TPS55289、 LM5176

您好!

我们正在着手一个项目、该项目需要一个具有宽输入电压范围和高可调输出电压范围的降压/升压转换器。

由于空间受限、我们希望使用单个转换器完成所有工作。
我们发现 LM51772具有 I2C 接口和宽范围、因此很有趣。

我们不确定所选的芯片能否处理此任务。
在选择正确的互补组件时也存在问题。 WEBench 设计工具通常会因为相位裕度不稳定或超过结温而无法完成设计。 它也不允许输入输出电压范围。

单个转换器是否可以实现这一点? 哪种转换器符合我们的任务? 我们应该如何进行元件选择?

输入:
-要么是4.5V - 57
-或者如果这是不可实现:4.5-25
这是由从 USB-PoE 到 PD 轨 PSU 和 PoE 的各种输入源导致的。

输出:
3.3V - 48V
-仅需要特定电压(3.3V、5V、12V、24V、48V )
如果这无法实现、则可以采用5V - 24V 电压

电源:
-最小2A 从3.3Vout 到12Vout
-和最小1A 以上12Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joscha、

    LM51772非常适合、但输入范围限制为55V。 也可以使用 LM5177、后者还支持更高的输入电压、但对于该器件、输出电压控制需要在外部完成。

    由于您的设计中具有大量参数、Webench 等全自动工具不容易提供良好的解决方案。

    在这种情况下、我建议使用快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/LM51772-QUICKSTART-CALC

    这种方法需要更多手动、您需要自行选择电感器和 MOSFET、但您有更多的控制、并且可以根据您的需求调整重要参数。

    但您仍然可以通过要在此电源设计中实现的所需参数和设置进行多次迭代、并检查每个工作点的功率耗散和稳定性。

    注意:尤其是功率耗散由外部元件定义、因此选择最为关键。

    您还可以试用 LM51772EVM-HP、它应该是一个很好的起点、并涵盖大多数操作点。 在不符合推荐条件的情况下进行测试时、请使用热像仪检查组件的加热情况、以避免损坏。 该器件专为高达48V 的输入和输出电压而设计。

    此致、

     斯特凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、
    感谢您的意见!

    在进一步研究该代码时、我们注意到 LM51772处于"预发布"状态、我们无法提供多个源。
    是否有任何有关芯片何时处于"激活"状态的信息并且随时可用?

    与此同时、我们发现 LM5167是唯一能够完成所有任务并可供使用的芯片。 但它没有 I2C 接口和 DAC 内置。
    我们发现 LTC7106 DAC 是用于直流/直流转换器的电压控制器。 是否有 TI 等效项? 我们是否为我们的应用遗漏了更好的电压控制方法或更好的芯片?

    我们希望使用 TPS55289、但输出电压上限为22、我们至少需要24。

    此致
    约沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joscha、

    LM51772的 RTM 计划在5月/6月时段推出、然后可实现完整的量产卷。

    如果您需要更多器件、请提前告知我。

    另一种解决方案是使用 LM5177并通过 ATRK 通过 DAC 或通过 DTRK 通过 PWM 信号控制输出电压。

    您能不能  再看一下 LM5167? 我想有一个拼写错误、即该部件不是直流/直流控制器。

    存在大量具有 I2C 接口的 DAC (其中 PMBus 只是 I2C 的特殊版本):

    精密 DAC (≤10MSPS)产品选择| TI.com

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!
    您是否能够预见 LM51772是否会与 jlcpcb 一起在五月/六月举行组装?

    确实是一个拼写错误。 我指的是 LM5176。
    从我们的供应商那里获得似乎更容易。 与 LM5177相比是否有明显缺点?

    我们需要从 DAC 中获得哪些特定属性吗?
    我已经了解到、当前 DAC 更适用于控制电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joscha、

    抱歉、您能解释"jlcpcpcpcpp"的意思吗?

    在尝试调节输出电压时、LM5177是更好的选择、因为它实现了跟踪、而对于 LM5176、这只能通过向 FB 分压器注入电流来实现。 这有一些限制、而且不是线性的。

    DAC 可能很简单-它只应在内部具有一个基准(否则您需要提供外部电源)、输出电压应在0 - 1V 范围内或略高以获得最大电压。 分辨率取决于您所需的步进分辨率。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JLC (JLCPCB)是中国的 PCB 制造商。 我们目前正在通过它们进行一些原型设计。 他们有自己的零件库、我们不能轻松地将零件交给他们进行装配。 我也会请他们支持时间表。

    现在、我了解您对 ATRK 和 DTRK 的理解。
    如果您正在构建 ESP32平台、您应该选择哪一款。 仅将其 PWM 输出用于 DTRK 是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joscha、

    RTM 正在供货、因此器件应该当时可用。

    我不是 ESP32专家、因此不知道通过 ESP 生成更容易或更好的东西:具有所需频率和分辨率的 PWM 输出或 ADC 值。

    此致、

     斯特凡