This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:DRV 引脚只有3个短脉冲

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC28740, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341934/ucc28742-drv-pin-only-has-3-short-pulses

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件:TL431UCC28740

您好、TI!


正如标题所示、我在设计时遇到了一些问题。 我曾尝试在大学的一个项目中构建反激式直流/直流转换器、但由于某种原因、IC 无法按预期的方式驱动 MOSFET。 当我探测 DRV 引脚时、只能看到3个短脉冲。 我还探测了其他引脚以用于调试。 我使用了"WEBENCH Power Designer"以及提供的 Excel 来获取项目所需的组件值。 此变压器由手工定制、并具有"WEBENCH 电源设计器"指定的技术规格。 如何解决此问题?  

输入电压= 60-1000V;
VOUT = 100V;Iout = 0.1A;

          


       

      

      
           

       

此致、
亚历山德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandru。

    此测试的 VIN 电压是多少? 是 Vin=60V 吗?

    器件处于故障模式(VDD 上升和下降)、在前三个脉冲后无法保持开关。 这可能意味着、由于 VIN 太低或 Vs 引脚的 RS1分压电阻对于最小 Vin 电压而言过高、VS 引脚没有足够的拉取电流。  请查看数据表中的 RS1值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Manuel)好。

    在此测试中、我使用了 VIN = 67V。 我 再次查看了 RS1电阻器、并获得相同的值(VINmin = 60V)。 我已经尝试移除 IC 并用全新的版本替换它(我认为我在焊接的过程中烧了它)、但问题仍然存在。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    检查您的波形、我注意到 VAUX 在 DRV 导通时间内为正(MOSFET 导通)。 此外、VCS 正在斜降、它应该正在斜升。

    请检查 AUX 变压器绕组的极性。 它似乎具有相反的极性。 还要确保测量相对于 GND 的波形。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!

    实际上、问题是 AUX 变压器的绕组导致的(布局引脚排列错误)。 感谢您发送编修。
    不幸的是、我仍然遇到问题。 转换器的输出不符合预期。 在输出端、我得到66V。我想知道我的设计中的哪个值错误。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandru。

    1.请输入(VOUT)的波形 接地 )在直流和交流耦合中:

    a.直流耦合:这用于验证(VOUT GND-GND)的直流值

    b:交流耦合:用于验证转换器的开关和调节是否良好。 在此、请选择两个时间标度。 一个用于检查开关频率纹波(TS=1/FSW)、另一个用于检查任何低频纹波。 对于低频纹波、如果您的转换器具有直流输入(类似于您的原理图中的情况)、则不应该存在这样的纹波、但请检查一下、以防 万一您注意到任何纹波。

    通过这些波形、我们可以验证问题是否来自开关角度(控制器)或直流工作点是否错误。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    很抱歉回复的太晚了、但是我只能在工作中兼职测试转换器。 以下是所请求的波形、全部针对 VOUT GND 拍摄。  

    输入:72V、Fsw = 67kHz、Rout = 100k、其余值与原理图中的值相同

       

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    我明天早上会回来的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    -在我看来,这里发生了两个问题(或至少两个问题中的一个):

    1.主电感的饱和(变压器初级的磁化电感)。 什么是 Lm (Primry 处的磁化电感)值? 您是如何设计它的? 您是否针对满载(~70KHz)下的 VIN_MIN (60V)和 FSW 进行了设计?

    2.控制反馈回路? 您是如何设计控制反馈环路的? 我是指 Ropt、R_TL、Rfb3、Cfb3和 Rfb4 (请参见以下数据表的电路原理图)? Rfb4看起来值较低、典型值介于10k Ω 和100k Ω 之间。Rfb3似乎也较低。 Ropt 应为~1k Ω。 但这里的主要关注值是 R_TL。 R_TL 应设计为能够使并联稳压器 TL431在空载条件下不发生过载(以限制电流)。 请参阅下面的公式进行计算。

    作为第一步、我建议仅将光耦合器晶体管的发射极直接连接到 FB 引脚(旁路 Cfb3 Rfb3和 Rfb4)、这样就可以优化。 在 R_TL 公式中、IOPT_NL 是空载条件下的光耦合器电流、将 ICENL 视为空载(22uA)时 CTR 的反馈电流、您需要查看光耦合器的数据表、但典型值大约为~10%、可能会稍高一些。 VOPTNL 是光耦合器二极管在空载时的电压、您可以使用二极管电流(ICENO/VOL CTR)估算该值并查看数据表。 VOUTNL 为空载时的 Vout (略低于100V)、Ropt 使其为1k Ω。 我怀疑您的 R_TL 必须高于您的实际值。

    最后、我建议使用 UCC28740的设计计算器(链接如下)。 该电子表格遵循数据表的设计流程、为您提供整个转换器的组件选择设计、您只需输入绿色单元格和实际值。

    设计计算器: SLUC487计算工具| TI.com

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    再次感谢您的答复!

    1) 1) Lm=477uH。 我从"WEBENCH Power Designer"工具获得了该值、该值作为变压器的 PDF 提供给我(请参阅我的初始 POST 截图)。 我在使用 UCC28742 Excel 后也获得了相同的值。 我看到您为 UCC28740发送了另一个 Excel (SLUC487)、但我在进行初始设计时使用这一个(SLUC652): www.ti.com/.../UCC28742

    该电路专为 V_IN_MIN=60V 和 F_SW=67kHz 而设计。

    2)如上所述、所有值均来自"WEBENCH Power Designer"工具。 遗憾的是、本周我无法测试转换器。 但我将进行建议的更改、并会在可以进行测试的情况下立即返回此主题并提供答案。  

    谢谢!