This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:非板载 PMP7132

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345980/tps40210-demoboard-pmp7132

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:TL431PMP

您好!

我想按照演示板 PMP7132设计一个具有19V 输入、48V/0.35A 输出的反激式隔离型转换器。

但是、我拥有的原理图是2011年的、带有"初始"标签。

是否有更新的原理图? 该参考设计是否有效?

是否有任何其他参考设计符合我的特定要求?

e2e.ti.com/.../1385.slur949.pdf

谢谢。

马坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此设计仍然可行、我假设初稿与未发布量产数据的器件状态相关。

    您还可以查看我们的参考设计数据库:

    TI 参考设计库

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的回答。

    1.我在 TI 参考设计库中找不到此参考设计(或类似设计)。 您能不能给我介绍一下我们的参考设计

    2.技术问题-原理图是否进行了任何更改才能调整到标称输入电压?

    3.能否分享 PMP7132参考设计的 BOM?

    4.能否介绍补偿电路的工作情况? 我想我在这里遗漏了一些东西。 如果我理解正确、此电路实际上是通过光电二极管改变电流来控制 PWM。 因此、当"X"点的电压为48V 时、就没有电流。 然而、阴极电压的绝对最大额定值为36V。 您能解释一下吗?

    谢谢。

    马坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    只需将您的设计规格输入到滤波器中、就会得到以下结果:

    TI 参考设计库

    在隔离反激式器件上、通过连接到 TL431 (或431的任何其他衍生产品)的 REF 引脚的反馈分压器调整输出电压。

    我建议查看一些可用的反激式 应用手册、  

    https://www.ti.com/lit/ml/slup254/slup254.pdf

    对于建议的补偿、下面介绍了一种易于使用的补偿工作原理和调整方法:

    ti.com/seclit/ml/slup341/slup340.pdf

    ti.com/seclit/ml/slup341/slup341.pdf

    仅供参考、 在 电源设计研讨会中可找到许多其他反激式文档|资源| TI.com

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的反馈。  

    我在参考设计库中找不到任何合适的参考设计。 就我而言、这些设计都很复杂、因此我更愿意坚持现有的参考设计、以满足我的特定要求。 因此、在您确认 PMP7132是一款经过验证的设计后、我想我会推荐它。

    您能否分享 Demoboard PMP7132的 BOM?

    谢谢。

    马坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢您的反馈。
    我没有在我这边找到适用于 PMP7132设计的其他 BOM 文件。
    有些设计具有原理图、但从未构建或测试过、因此我不确定这是否是这样的设计。

    对于 FET 和二极管等器件、原理图中已给出了器件型号。
    该文件的右上角介绍了变压器规格。
    对于标准元件、务必检查电压和额定功率是否适合本设计。

    对于此特定设计、文档太少、我感到非常抱歉。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    只是为了澄清一下-是否从未构建和测试过此 PMP7132参考设计?

    您是否可以支持根据相同的输入/输出电压值调整其他现有的参考设计?

    谢谢。

    马坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    我再次与该 PMP 设计的设计设计师确认。
    我从上一次回复中得到的信息是错误的。

    PMP7132已构建完成并通过测试。
    因此、此设计经过验证、可用于参考。
    BOM 可在此处找到:
    e2e.ti.com/.../PMP7132RevA1-_2D00_-BoM.xls

    我对这种困惑感到非常抱歉。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    非常感谢!

    我注意到 BOM 创建于2020年、而原理图创建于2011年。

    您能否同时分享与 BOM 相匹配的 PMP7132最新确认原理图?

    谢谢。

    马坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    原理图上未发生任何更改。 2011年以后的版本仍然有效、并应与 BOM 文件匹配。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    非常感谢您的帮助。

    马坦