This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:关断期间的反向电流

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338571/tps62230-reverse-current-during-shutdown

器件型号:TPS62230

尊敬的支持团队:

关断期间似乎有电流从 SW 引脚回流到 VIN 引脚。
当 VIN 电压下降并变为与 VOUT 相同的电压时、就会出现恰好低于100mA 的反向电流。
由于 EN 引脚电压高于1V、PMOS 保持有效、所以我怀疑电流正在从 SW 流向 VIN。

(还是通过寄生二极管的反向电流?
是否具有回流预防功能?)


该反向电流是否对器件产生负面影响?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice、您好!

    感谢您使用 E2E、

    一旦器件的 VIN 达到 UVLO 下降阈值、该器件就会停止开关、这意味着两个 FET 都不会运行。  

    这里流动的反向电流可能会流过 HS-FET 的体二极管、  

    当 VIN 低于 UVLO 时、VOUT 上是否有任何外部电压?

    您能否与我分享您的原理图并在器件关闭期间向我提供软件、VOUT 和 VIN。

    谢谢。此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:
    感谢您的答复。

    我通过私人信息发送了原理图和波形。
    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice、您好!

    感谢您分享原理图和波形。

    这与下面的主题中讨论的项目是一样的吗?

    (+) TPS62230:启动时的反向输入电流-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    您能否与我分享精确到负电流的放大波形以观察负电流的行为和持续时间、您是否可以尝试使用和不使用二极管(D1001)?

    谢谢。此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:
    感谢您的答复。

    是的、它与前一个线程是同一个项目。

    我请求客户放大负电流波形。
    他们移除了 D1001的二极管并观察了输出和输入电流、但结果没有明显变化。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice、您好!  

    感谢您的确认。

    我们等待放大波形、以获得更深入的了解。

    此致、

    莫海德丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice、您好!

    这看起来像由于大输出电容器和电感器而产生的振荡、由于流经 HS-FET 的体二极管的电流较低(80mA)、我在这里没有看到问题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice、您好!

    如果您没有任何其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。