This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:短路/浪涌时序响应

Guru**** 2533160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345334/tps25947-short-circuit-inrush-timing-response

器件型号:TPS25947

您好!  

我目前正在 电池系统上测试 TPS259474A。 电子保险丝内置在电路的电池侧、电池将为电子保险丝永久供电。 我认为这种架构并不是最佳架构、但出于历史原因、这是当前系统中的唯一选择。

‘、电子保险丝将永久供电、因此我假设我们不能使用"浪涌电流控制"功能。 ‘、‘s我们的电池(和电子保险丝)被插入一个具有大输入电容的设备中、浪涌电流会触发"快速跳变"或"队列电路"响应? 此假设是否正确?

如果我的假设是正确的、我希望浪涌电流的响应与短路响应相同、大概等于 TFT 时间(~500ns)(针对 ISC 和 IFT 所指定)。

这是我的短路响应(~3us、可接受):

这是对470uF 外部电容器(35us、不是我预期的)的浪涌响应

上述浪涌测试是通过将通电电子保险丝(3.7V)直接连接到470uF 电容器并将示波器的探针3连接到电容器正极引脚来实现的。

我所看到的内容是否合理? 是预期结果吗?

我注意到数据表中的以下陈述、但我不确定这是什么意思或它的计算方式? 它似乎也指的是关闭延迟时间、这似乎不适用于短路响应、因为它比我在对 S/C 测量的时间高10倍。

"但是、关断延迟和下降时间取决于负载电容(COUT)和负载电阻(RL)的 RC 时间常数。"

提前感谢您对此提供的帮助。  

此致

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我本周休假了。 我们会在周一的 EOD 回来的。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请捕获如下波形:

    数据表中快速跳变的响应时间是基于仿真的典型值。 根据短路的压摆率、短阻抗响应时间可能会发生变化。  

    请分享您的原理图。 响应时间是电流过2 ×ILIM 到电流变为零之间的时间。  

    此致

    G·库纳尔