Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25750
尊敬的 TI:
请何时提供 TPS25751的返工/修复版本? 您是否已可通过样片订购新版本?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chris、您好!
谢谢你。 您告诉我们、它将在4月份提供。 新产品时间发布给我们带来了压力、我们只等待 TI 推荐的此器件、因为以前型号的功能存在错误和问题、现在应该可以、而不应该。 该模型也有一个错误、您告诉它将在最后部分解决、发布时间为4月开始。
因此,任何更确切的交付时间的最终,无错误的部分,非常感谢. 仅仅一个"几周"并不是我们在等了几个月之后所需要的答案。 感谢您理解我们的立场。
等待模式删除了有关当前状态的信息。
非常感谢。
1月
大家好、Jan、
我可以帮助逐步进入这一步。 首先、对于您在从 TPS25750迁移到 TPS25751时遇到的困难、我们深表歉意。
对于该器件的发布、TI.com 上当前提供的所有内容都是最终版本。 例如数据表、用户指南、应用定制工具等。 在 TI.com 上的完整版本中已全部完成。 我们目前唯一等待的是在 TI.com 商店储备的带有生产标记的材料。 原定于3月底进行、但遗憾的是、制造方面出现了一些延迟、致使我们不得不推迟到4月。 但是、这正是我们处于制造流程的最终步骤、因此我们有信心在接下来的几周内储备库存。
如果您正在等待进行全面生产、则需要等待已标记生产的材料在 TI.com 上储备。 但是、如果这用于内部工程构建、那么您可以利用 TI.com 商店当前提供的样片。 您无需等到具有生产标记的材料在网络上储备完毕。

如果您已经使用此预量产标记材料、是否还有您仍然遇到的特定问题? 我们的团队可以帮助解决此问题