This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:发布日期

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348029/tps25751-release-date

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS25750

尊敬的 TI:

请何时提供 TPS25751的返工/修复版本? 您是否已可通过样片订购新版本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    TPS25751应在接下来的几周内尽快开始采样。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    谢谢你。 您告诉我们、它将在4月份提供。 新产品时间发布给我们带来了压力、我们只等待 TI 推荐的此器件、因为以前型号的功能存在错误和问题、现在应该可以、而不应该。 该模型也有一个错误、您告诉它将在最后部分解决、发布时间为4月开始。

    因此,任何更确切的交付时间的最终,无错误的部分,非常感谢. 仅仅一个"几周"并不是我们在等了几个月之后所需要的答案。 感谢您理解我们的立场。

    等待模式删除了有关当前状态的信息。

    非常感谢。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    我可以帮助逐步进入这一步。 首先、对于您在从 TPS25750迁移到 TPS25751时遇到的困难、我们深表歉意。  

    对于该器件的发布、TI.com 上当前提供的所有内容都是最终版本。 例如数据表、用户指南、应用定制工具等。 在 TI.com 上的完整版本中已全部完成。 我们目前唯一等待的是在 TI.com 商店储备的带有生产标记的材料。 原定于3月底进行、但遗憾的是、制造方面出现了一些延迟、致使我们不得不推迟到4月。 但是、这正是我们处于制造流程的最终步骤、因此我们有信心在接下来的几周内储备库存。  

    如果您正在等待进行全面生产、则需要等待已标记生产的材料在 TI.com 上储备。 但是、如果这用于内部工程构建、那么您可以利用 TI.com 商店当前提供的样片。 您无需等到具有生产标记的材料在网络上储备完毕。  

    如果您已经使用此预量产标记材料、是否还有您仍然遇到的特定问题? 我们的团队可以帮助解决此问题