This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:通过 i2c 总线发送的设置读回时不重复/保存、电池不充电。

Guru**** 2520180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347005/bq25703a-settings-sent-via-i2c-bus-not-being-repeated-saved-when-reading-them-back-battery-not-charging

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703,, EV2400

尝试通过 I2C 将数据直接写入寄存器时、尝试设置 BQ25703上的参数时遇到问题。

我遇到的问题是我无法使其保留我发送的数据、例如、我发送/回读以下内容(MSB 后跟 LSB、但我按照数据表首先发送 LSB):

ChargerOption0:

发送:00000010 00001000读回:00000001 00001000


ChargerOption1:

发送:10000010 00010001读回:00110001 00010000


ChargerOption2:

发送:00000010 00110101读回:00110011 00110101


ChargerOption3:

发送:00000001 00000000读回:00110000 00000000

当我尝试从所有其他寄存器读回数据时、它们也会发生相同的情况。  

我用于发送的代码如下所示(这用于 ChargeOption2):  

Wire.beginTransmission(0x6B);
Wire.write (0x32);
Wire.write (0x35);
Wire.endTransmission ();
Wire.write (0x33);
Wire.write (0x02);
Wire.endTransmission ();
我正在使用 RP2040与充电器通信,并使用 Arduino IDE 暂时是为了使充电器工作。 对于充电器的 i2c 线路、我具有10K 上拉电阻器至3V3。 该板最终将与4节锂离子电池一起使用、但对于该测试示例、我尝试为2节锂聚合物电池充电。 如原理图所示、我以10V 为稳压器供电、稳压器输入端存在10V。
如果有我可以提供的其他帮助、请告诉我。
原理图如下所示:
  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jadon、

    这很奇怪。 您是否曾尝试使用 EV2400与 bq25703A 通信?  这是用户指南中建议的。  

    我们不知道如何在 RP2040中实现 I2C 脚本、但是我们已经看到许多 DIYer 实现了与 MCU 的通信。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    如果您愿意、我可以发送代码。 我确实相信,隔夜我在图书馆里发现了一个错误。 将立即测试、看看这是否有什么不同。

    此致

    日东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,老虎。 我想的问题是这个问题对总体结果没有什么影响、但我现在让充电器回读我发送的值、但有些充电器只回读为0。 这可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    我在 ILIM_HIZ 引脚上具有0V、要尝试对此进行故障排除。

    此致

    日东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jadon、您好!

    很高兴看到大家取得了进步。 请参阅下面的启动后的默认设置列表。  

    e2e.ti.com/.../Default-settings-after-startup.txt

    此致、