This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:LM5161

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345692/lm5161-lm5161

器件型号:LM5161

我下载了 LM5161_TRANS.lib SPICE 以在我的电路板上使用 LTSpice SW 对 LM5161进行仿真。

我收到错误  

请参阅随附的图片

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    建议下载 TI PSPICE 并使用其中的瞬态模型。  大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但我认为我不理解答案、我从 TI 网站下载了直流/直流转换器的 PSPICE 仿真、结果就是我发送的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    我建议您使用 TI 的 PSPICE 中的模型、而不是 LTSPICE。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI 网站下载了 PSPICE 文件  、请参阅随附的图片。

    它不像我在 之前的 对话/通信中发送的那样运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    请分享您的文件吗?  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5161_5F00_TRANS.LIB

    请参阅随附文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    您能否与我共享您的 PSPICE for TI 项目文件、以便我能够在 PSPICE for TI 中运行该文件。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、我正在尝试在 LTspice 应用中运行组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    请注意、我们未获得使用 LT SPICE 的授权、因为这将违反 EULA。  这就是为什么我建议您使用我们为客户提供的工具、谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    我理解这个问题,但 LTSPICE 不仅仅是用于模拟器件组件的常见软件。

    我的所有设计都在 LTSPICE 上、我  也想集成您的组件。

    如果不可能、这可能意味着我将选择不是 TI 提供的直流/直流稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    根据提供的信息、我只能推测 LTSPICE 无法识别 器件的子电路。  我不熟悉 LTSPCIE、但我为您提供帮助的能力非常有限。  

    谢谢。

    大卫。