This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:轮询期间和高负载变化期间充电状态损坏

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27427, BQSTUDIO, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340143/bq27441evm-g1a-corrupt-state-of-charge-during-polling-and-high-load-changes

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、GPCCHEM、 BQ27426、BQ27427

通过使用 bqStdio 轮询 BQ27441、我们可以观察到在负载变化期间充电状态出现大幅跳跃。 一个是从57%、到43%、另一个是56%、到86%

有什么想法、为什么会发生这种情况、如何避免?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    您能否提供此日志文件?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是日志文件

    e2e.ti.com/.../try2.log

    e2e.ti.com/.../try3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到它们、因此我会重试

    e2e.ti.com/.../0143.try2.log

    e2e.ti.com/.../7485.try3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    感谢您为此提供了日志文件。 您还能为我提供从 bqStudio 导出的文件吗? 我怀疑这可能是您的负载模式配置所致。 此外、该传感器的学习周期是否已完成、电芯如何匹配?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次运行设置、获得了72%至82%的跳跃。 对电池进行编程时、闪过片刻的黄金映像。 但是、这种特定的电池来自工程库存、因此我将使用黄金映像重新编程、然后重新运行测试。 在这段时间内、是所发现的最后一次跳转的日志和 gg 文件。 它在文件的末尾、我很快就停止了日志记录。

    e2e.ti.com/.../try4.log

    e2e.ti.com/.../try4.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    感谢您提供此内容。 负载模式看起来配置正确、但我建议将负载选择更改为6 (用户速率)、然后针对最大负载配置用户速率。 这应该可以帮助解决您看到的这一跳跃、因为您的当前配置用于当前平均放电功率。  请参阅 本文档 、因为我认为它有助于解释此处发生的情况。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了建议的更改、但仍然存在相同的问题。 我可以在任何级别的电池电量下重现损坏的充电状态。 您建议的更改特定于使用高动态负载时较低的电荷水平、这会导致预测算法不准确。

    如果充电状态跳跃发生在接近 I2C 事件时、我可以将它与充电状态相关联。 以下示波器图以黄色显示继电器信号、以蓝色显示 SCK 线。 当发生这种情况时、我也看到了跳变。 请注意、SCK 在1V 刻度上并且只下降一个电压、这也很奇怪。 跳跃为61%-75%和67%到57%

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    您在这里使用的是实际电池还是使用的是电池仿真器? 我已就这一问题咨询过团队、前面日志中电压的行为非常奇怪。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际使用的电池。 这是 RRC1130。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    这里的系统负载是多少? 奇怪的是、电压几乎瞬间变化。 一个典型的电芯将积累电荷并以更慢的速度增加/减少其电压。 电压的行为可能会导致该 SOC 在放电中间跳变。   

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电阻器上测量到7.1欧姆。 在测试台上、它只有由继电器控制的功率电阻器。 电池标称电压为3.8V、3810mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    我不确定您这里的意思是什么、负载只是功率电阻器和用于打开和关闭到功率电阻器的电路的继电器? 此外、这仍然无法解释您在此处获得的电压值。 电池电压的行为不应如此、获得的电压测量结果很奇怪。 ChemID 是如何匹配的?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用 bqStudio 来控制继电器、从而使用功率电阻器输入/输出纯阻性负载。

    ChemID 已通过选择器件进行匹配。 但是、我们将使用具有4.35V 单节电池的 G1A 监测计。 这是否是我们看到的"跳跃"问题的一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    化学 ID 不匹配肯定会影响 SOC。 我建议使用 GPCCHEM 工具、以确保您使用的 chemID 能够与您的电池很好地匹配。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 ChemID 不能在 bq27441上进行编程、因此我必须取消使用-G1A 版本的资格、并使用-G1B 版本进行测试、以查看问题是否解决。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能有助于解决此 SOC 问题的更多数据:

    我首先使用黄金映像对 BMS 进行编程、

    我处于60% SOC、五个框中的电池参数正确

    我施加负载、 并看到 SOC 发生跳跃、示波器显示 I2C SCK 线路上存在异常(可能不是精确事件的示波器图、但我现在已经捕获了其中许多)。SCK 线路下降至中压~7ms (每次我看到这个时始终相同)

    SOC 从60%跃升到现在的77%、

    并且、全部5个电池参数均处于默认值。  

    就像 BMS 已重置

    我重新加载黄金映像

    现在 SOC 为29%、

    问题:

    负载更改是否也应该改变存储器的内容?

    如何阻止这种情况发生?

    您是否仍然认为这与电池化学有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    由于 ChemID 不能在 bq27441上进行编程、因此我必须取消使用-G1A 版本的资格、并使用-G1B 版本进行测试才能查看问题是否解决。 这是否正确?

    对于 BQ27441、共有三种化学 ID 可供选择。 如果您运行 GPCCHEM 工具、报告将告诉您哪个化学 ID (从3种中选择)最适合您的电池。 我之所以提出这种建议、只是因为 chemID 的完全充电电压与您的电池相匹配、并不一定意味着 chemID 与电池非常匹配。  

    此外、您还可以尝试将负载选择更改为用户速率、然后将用户速率配置为监测计将看到的最大负载。 这也有助于进行该 SoC 跳转。

    加载更改不应导致存储器内容复位、除非电量监测计已下电上电或复位。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在有了 chemID 研究的结果。 该器件与所用电池的精度相差12%、这只是一个正常的匹配。 因此、基于这些结果以及不可靠的 SOC 报告、我们已失去使用 bq27441的资格。

    感谢您帮助我了解 BMS 零件的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    感谢您的更新。 您看到的 SoC 错误可能是由 ChemID 匹配不足导致的。 您可以尝试引用 BQ27426/BQ27427的 ChemID、以查看 DoD 误差是否较小。 此处的另一个选项是使用闪存电量监测计。 凭借闪存监测计、您可以从我们的化学 ID 列表中进行选择、从而更有可能与电池匹配。 如果仍然没有足够的匹配、则可以选择 为您的电池创建一个定制的 ChemID。 这些选项仅适用于闪存测量仪表。  

    此致、

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我会牢记这些选项