This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:收到关断命令后、BQ76930需要多长时间才能进入运输模式?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347867/bq76930-how-long-will-bq76930-take-to-enter-ship-mode-after-receive-shutdown-command

器件型号:BQ76930

在 BQ76930数据表中、主机 MCU 可以发送关断命令让 BQ76930进入运输模式。

主机 MCU 发送关断命令后、BQ76930需要多长时间才能进入运输模式(REGOUT 电压降至0)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们没有进入运输模式的时序规格;这不是我们通常要描述的一种情况。

    REGOUT 一直下降到0V 的时间也可能受系统和引脚连接的影响、因此在系统上进行测量可能很有用。

    此致、

    马克斯·韦博肯