This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于器件/主机功能设置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347367/tps25750-about-device-host-function-settings

器件型号:TPS25750
主题: TPS25751中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队

我对器件/主机功能设置有一些问题、并且想知道以下三点。
此外、这次 TPS25750D 是从 EEPROM 配置的。

①当"TPS25750D"连接到外部 USB 设备时、使用 CC 引脚执行协商。
此时设置了拉电流/灌电流关系、但最初是如何设置 USB 主机/器件关系(数据角色)的?
默认情况下、我们认为、当 TPS25750D 配置为"供电方"时、其配置为主机侧、而当配置为"受电方"时、则配置为器件侧。
是这样吗?

②关于① Ω、如果要切换 TPS25750D 的 USB 主机/器件、我该怎么办?
我是否应该更改"TPS25750主机接口技术参考手册"中"2.4 0x1A STATUS 寄存器"> DataRole 中的寄存器?
如果有任何其他注意事项、请告诉我。

③关于 μ ②、我们了解不支持 TPS25750D 的 Linux 驱动程序。 是这样吗?

此致、
太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    对于任何新设计、请使用 TPS25750的后续器件 TPS25751。 如果您仍处于设计开发阶段、我们仍然建议迁移到 TPS25751、因为它包含最新的功能、并可针对 TPS25750可能存在的问题提供一些解决方案。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751

    是否应更改"TPS25750主机接口技术参考手册"中"2.4 0x1A STATUS 寄存器"> DataRole 中的寄存器?
    如果有任何其他注意事项,请告诉我。

    状态寄存器是只读的、不能更改。

    请查看'SWDF'和'SWUF' 4CC 命令以进行数据角色交换。

    如果您查看 TPS25751 TRM、应注意端口控制寄存器中的启动和交换设置、因为它们控制 进行数据角色交换的功能。

    [quote userid="449265" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347367/tps25750-about-device-host-function-settings ②关于③、我们知道 TPS25750D 的 Linux 驱动程序不受支持。 这是否正确?

    正确、Linux 驱动程序不是由 TI 提供的、不受 TI 直接支持。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您回答我的问题。
    我还会考虑 TPS25751、但我相信它仍是预发布产品。
    (将"P"添加到型号开头的阶段)
    当我要更换时、有三件事我现在担心:

    ①何时会移除型号"PTPS25751DREFR"开头的"P"?
    ②是否即将推出 EVM?
    ③是否可以重复使用 TPS25750的设计资产?
    (例如、使用 TPS25750 GUI 创建的 EEPROM 配置数据)

    我认为 TPS25751应积极融入新项目中。
    但是、要将 TPS25750替换为 TPS25751、需要考虑是否可以使用设计资产以及产品可用性。

    此致、
    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    [报价 userid="449265" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347367/tps25750-about-device-host-function-settings/5135793 #5135793"]①何时会删除"PTPS25751DREFR"型号开头的"P"?
    ② EVM 即将上市吗?

    设备设置为很快发布(在接下来的几周内)、一旦发布、P 将被删除、EVM 将被储备起来可用。

    ③是否可以重复使用 TPS25750的设计资产?
    (例如、使用 TPS25750 GUI 创建的 EEPROM 配置数据)

    是和否。 如上面的共享链路所述、这些器件是引脚对引脚的、TPS25751中的特性集应包括 TPS25750中的任何内容。 寄存器映射非常相似、因此任何 I2C 主机开发都应只需极少的更改。 遗憾的是、固件存在一些差异、因此您需要使用 TPS25751 GUI 重新配置 EEPROM 数据。 幸运的是、GUI 设置应该非常相似。 所做的一些改进和更改与 EEPROM 配置相关、这就是两者不可交换的原因。

    但是,关于将 TPS25750替换为 TPS25751,人们担心是否可以使用设计资产和产品可用性。

    我完全明白、如果您已经对 TPS25750进行了很深入的开发并处于一个稳定的阶段、那么您不应该放弃它。 建议主要针对任何新设计或已开始但仍处于可更换器件阶段的设计。

    谢谢。此致、

    克里斯