主题: TPS25751中讨论的其他器件
尊敬的 TI 团队
我对器件/主机功能设置有一些问题、并且想知道以下三点。
此外、这次 TPS25750D 是从 EEPROM 配置的。
①当"TPS25750D"连接到外部 USB 设备时、使用 CC 引脚执行协商。
此时设置了拉电流/灌电流关系、但最初是如何设置 USB 主机/器件关系(数据角色)的?
默认情况下、我们认为、当 TPS25750D 配置为"供电方"时、其配置为主机侧、而当配置为"受电方"时、则配置为器件侧。
是这样吗?
②关于① Ω、如果要切换 TPS25750D 的 USB 主机/器件、我该怎么办?
我是否应该更改"TPS25750主机接口技术参考手册"中"2.4 0x1A STATUS 寄存器"> DataRole 中的寄存器?
如果有任何其他注意事项、请告诉我。
③关于 μ ②、我们了解不支持 TPS25750D 的 Linux 驱动程序。 是这样吗?
此致、
太郎美