This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:400mA 的纹波电流

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347713/tps92641-ripple-current-at-400ma

器件型号:TPS92641

大家好、

参阅数据表中的图12、1A 流时似乎会出现大约300mA 的纹波。


您能否确认400mA、脉宽10µs、占空比1%处有多少纹波?

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    将基于客户选择的外部组件。 基本上、对于一个特定的输入和输出条件、增加开关频率、使用值较大的电感器和使用值较大的输出电容器将减少输出电流纹波。  

    此致、

    周老师