请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92641 大家好、
参阅数据表中的图12、1A 流时似乎会出现大约300mA 的纹波。

您能否确认400mA、脉宽10µs、占空比1%处有多少纹波?
此致、
竹村太人
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
参阅数据表中的图12、1A 流时似乎会出现大约300mA 的纹波。

您能否确认400mA、脉宽10µs、占空比1%处有多少纹波?
此致、
竹村太人