This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7EVM-051:同步输入/输出选项-引脚19上无 SYNC 信号

Guru**** 1554590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346150/tps536c7evm-051-sync-in-out-option---no-sync-signal-at-pin-19

器件型号:TPS536C7EVM-051

团队、您好!

您能帮助让内部时钟同步输出吗? Fusion GUI 中的正确设置是什么?

如果进行上述设置、则引脚19上没有时钟(测试点 EN_VOUT_B、未通过 S2连接到 GND)。

如何通过 SYNC/RESET#/BVR_EN 引脚应用外部时钟?  我想 对于外部时钟、必须移除 R36和 R142?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、  

    您可以参考数据表的以下摘录、以了解如何配置 SYNC 引脚。  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanya:

    问题是"如何配置 SYNC 引脚以通过

    FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER— 数字电源软件?"

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、  

    您可以使用多功能引脚部分来配置 SYNC 引脚。 如果您尝试获取同步时钟输出、请使用同步输出。 如果您有其他额外的时钟设置、则可以通过 NVM 对其进行配置。  

    如果您在引脚19上没有看到时钟、您可以确认您已为 BVR_EN 禁用了 S2。 此外、我不可能   在该 EVM 的参考原理图中碰巧找到 R36和 R142。 能否发送您所指内容的屏幕截图?

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dhanya Prem:

    Hans 让我澄清这个问题:

    您可以在此处找到相关的原理图: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/BMC051A.pdf

    R36和 R142脱焊时会将 TP12"EN_VOUT_B"从3.3V 断开、我要在这里测量时钟输出。 开关 S2被禁用、连接引脚2和3。  

    关于 NVM 中的其他时钟设置:在 GUI 中的何处以及如何访问这些设置? 我唯一可以访问的设置是"Systems Configurations"选项卡、如 Hans 给出的屏幕截图所示。 这些其他寄存器设置是否在"ADVANCE"配置级别下隐藏? 您能否提供解锁此功能所需的密码?

    此致
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    您可以尝试这样做、看看您是否能够测量时钟输出。  

    为了访问较低级别的 GUI、可以通过在 Tools > SMBus_I2C_SAA tool 下执行该操作。 通过较低级别的 GUI 访问命令时、请参阅器件的技术参考手册、以确保使用的是正确的格式(读取字/读取字节等)。  

     

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚