This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:SIMIPLIS 模型的 VOUT 值

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347686/tps546d24a-vout-value-of-the-simiplis-model

器件型号:TPS546D24A

大家好、

可以更改 TPS546D24A 的 SIMIPLIS 模型的 VOUT 值吗?

客户希望将输出更改为1.1V 27A 以进行仿真。

BR,

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以! 可以在 F11窗口中更改参数、包括输出电压设置。 单击 F11时、底部会弹出一个窗口。 如果您向下滚动、会发现 VOUT_COMMAND 设置为0.8。 更改为1.1。  另外、请注意电路原理图中的 RLOAD 是{RLOAD/ILOAD VOUT}的参数。 还应在 F11窗口中更改 VOUT 和 ILOAD、以获得适当的27A 负载。 相应地在 F11窗口中更新其他参数(例如、补偿等)。

    谢谢!
    Tomoya