This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:布局建议

Guru**** 2451510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347549/tps61288-layout-recommendations

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件:TPS61022

尊敬的 Nathan:

不幸的是、我们的负载要求发生了变化、我们不得不逐步弃用 TPS61022。
我们现在计划使用 TPS62188。

我们在5.5V 输出下的负载电流最大值为4.75A。
我们使用单节18560锂离子电池运行、并估计稳压器可以看到的最小(最坏情况下)输入电压为3V。
我们选择的电感器是1uH Coilcraft XAL6030-102MEC。
输出端有5个22uF 25V 0805 X5R 电容器。

问题: 我想知道您对此器件是否有任何特殊的布局建议。 是否有适用于61022的类似文档?

谢谢!此致!
杰瑞