This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3843:极性标记

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347241/tl3843-marking-of-polarity

器件型号:TL3843

我们注意到这些组件上有两种类型的极性标记:左边是条状或左边是环状。

您能否确认这两个标记是否都是原始 TI 标记以及区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    TI 使用多个最终组装地点、这些地点使用不同的器件标识并不少见。 您显示的两个顶端标记都与已知的组装地点一致。  但是、我无法确保 这些图片中的商品的有效性。 如果您有任何疑虑、请提交此表以确保您拥有正版 TI 产品: https://www.ti.com/lit/ml/ssdl004c/ssdl004c.pdf

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、  

    我会填写表格,但我应该把它发送到哪里?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    该链接似乎已更改、现在将您转至一般客户支持页面。 您应该能够以这种方式提交表单:

    1) 1)单击 PDF 中的链接:

    2) 2)您可以选择三个选项中的任何一个(从此处开始的 E2E 除外)。 要上传表单、请使用第一个选项(但请随意尝试其他两个选项之一、即聊天、呼叫):

    3)对于第一个选项,填写完字段后,附加您填写的表单:

    此致、

    射线