This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:电池断开后的快速 VBAT OVP 事件

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347615/bq25792-rapid-vbat-ovp-events-following-battery-disconnection

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、、 BQ25798

大家好、我们的平台使用 BQ25792为由 BQ40Z50管理的电池包充电。 在各种故障情况下、 BQ40Z50可能会在充电保持活动状态时打开充电 FET、从而产生以下序列:

  1. 禁用 BQ40Z50充电 FET、从而有效地断开电池。
    1. BQ25792触发 VBAT OVP 事件并禁用升压转换器。
    2. VSYS 将下降至 电芯电压减去充电 FET 体二极管的压降。
  2. BQ25792重新启用升压转换器并反复触发另一个 VBAT OVP 事件。
  3. BQ40Z50充电 FET 会 自动重新启用、以保护其体二极管。
  4. 再次禁用 BQ40Z50充电 FET。

 VBAT / VSYS 的以下图中描述了该序列:


在正常情况下、我们的应用处理器通过 I2C 进行检测(1)并 尽快使 BQ25792的/CE 引脚无效。 在这种情况下、 VSYS 调节为 VSYSMIN (3.5V)。 但是、 此干预不是立即进行的、我们由 BQ25792驱动的后置稳压级会短暂经历阶跃(1-b)期间的低电压。 根据此电压的大小、 可能会触发欠压状态并导致我们的平台关闭。

最好是  BQ25792可 在这种情况下自动输出 VSYSMIN、而不是依靠主机尽快禁用充电器。 浏览完其他 E2E 主题后、我注意到 建议使用引脚兼容的 BQ25798来解决此问题。

但是、我注意到 BQ25798数据表第33页具有与 BQ25792数据表相同的警告:

在启用充电且禁用 TS 引脚功能时未移除电池或电池-充电器持续尝试为 BAT 电容充电、通常导致 BAT 电压在低电平和 BATOVP 故障之间交替变化。 SYS 电压跟随电池电压上升、可能达到 SYSOVP 故障。 为了确定是否连接了电池、主机必须定期禁用充电、强制 IBAT 放电电流、然后读取 ADC BAT 引脚电压。 或者、主机可以监控 INT 引脚是否发生快速中断、然后读取 CHARGE 状态位以​在充电、锥形和终止之间进行快速切换(对于典型 BAT 引脚电容、读取<1s)。

我的问题是、 BQ25798能否解决 我在这里介绍的问题、如果是、它 在这种情况下的行为是什么?

提前感谢您的支持;如果我能澄清我的任何意见、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当电池移除且充电仍处于启用状态时、BQ25792和 BQ25798都发生 BATOVP 事件(通过 CE 位或引脚执行、并且由于缺少热敏电阻、没有 TS 故障)。  与 BQ25792不同、BQ25792的转换器在30ms 内不会因 BATOVP 事件而关断。  如果 SYS 上有负载、这种关断会导致 SYS 电压崩溃。

    另一种唯一的选择是通过向 BAT/BATP 添加至少200uF 的电容器来防止 OVP 事件。  您或许能够针对特定的 VBUS 和 BATREG 略微降低该电容、但很可能不低于100uF。  这是在温度和施加的电压降额后发生的。10x10uF 陶瓷电容器由于降额问题而无法满足要求。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff—感谢您的快速支持!

    我明白了、这就是说  BQ25798降压/升压会在 VBAT OVP 事件期间继续运行、 在我所述的情况下、我们将继续在 VSYS 上看到稳定的 VREG + 200–400mV? 如果是、在 OVP 事件期间电池保持连接时、什么能保护电池-在这种情况下 BATFET 或许会打开?

    或者、您是说 BQ25798降压/升压 在 VBAT 过压保护事件期间仍会关闭、尽管延迟时间更长(30ms)吗?  当我放大捕获时、看起来 BQ25792降压/升压转换器每10–15ms 重新启动一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    可以。  SYS 在 VBATOVP 和 SysMin 之间会有一个三角纹波。  充电器的 VBATOVP 阈值是103% x BATREG。  电池组保护器(我假设您不是尝试为裸电池充电)的过压设置稍高、将在该电压下打开电池组充电 FET。 798的转换器不关闭,但792转换器关闭。

    此致、

    杰弗夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好—感谢您的最新消息;我赞同您的观点。 我们将继续研究该问题、并将  BQ25798作为替代产品。