This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:电流检测电阻器 Iout 大纹波

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347835/tps62933-current-sense-resistor-iout-large-ripples

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件:INA180

我将使用 INA180来监测直流/直流电流。 INA180放大电流检测电阻两端的电压、呈现与示波器上观察到的正弦波形。 因此、尽管输出电流和电压保持稳定、我的 STM32 ADC 仍会以电流检测值记录正弦波图形。 Vin = 12VDC、Vout 稳定、大约250mV 波纹。 我不想将电流检测电阻放置在反馈路径之后、因为它会在负载上引起一些压降。 是否存在会导致 Iout 纹波的设计问题? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    实际上、您测量的是电感器电流、而不是输出电流。

    我知道您需要将 FB 分压器放置在电流检测电阻之后以补偿 I*R 压降。 但至少需要将输出电容器放置在电流 检测电阻器之前。

    但该电感器电流纹波频率似乎很低。 电感电流纹波的频率应为开关频率。 当您选择1.2MHz 模式时、我不确定这 是实际开关频率还是因为电流检测受到放大器和 STM32带宽的限制。

    也许您可以测量 SW 波形以检查实际开关频率。

    谢谢。

    安德鲁