This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48110Q1EVM:IC 在几分钟后停止工作

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347417/tps48110q1evm-ic-stops-working-after-some-minutes

器件型号:TPS48110Q1EVM

您好、我在 使用 TPS48110 IC 进行自己的设计时遇到了一个非常奇怪的问题。 我有以下条件:

->施加了 VBAT、介于14和62V 之间。

负载连接了-> 100欧姆。 我们也尝试了1和2 A 负载。

-> EN_MOTOR 为高电平(INP 中为3.3V)。

->电荷泵工作正常(CBDT 上大约12V)。

-> FLT_I 始终为高电平(上拉)。

-> MOSFET 引脚之间没有短路。

-> IC 引脚之间没有短路。

-> UVLO 和 OVLO 处的电压正确:分别为1.841V 和426mV。

这些是我们的原理图。

问题在于、几秒钟/几分钟后、MOSFET 停止被驱动、进入高阻抗状态、并释放输出端的电压(上述条件仍然相同)。

有人能告诉我们为什么吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    欢迎使用 E2E!

    您是否可以探测 TMR 引脚并检查它是否达到 OCP 并锁闭? 是否尝试过未连接到负载的情况?

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。 TMR 引脚永久放电、这就是我们从未看到 FLT_I 激活的原因。  

    如果我们尝试在没有负载的情况下、我们只能在栅极引脚中看到以下波形。 我想说 IC 定期启动(因为波的周期大约为18ms)。我想说这是因为如果不连接负载、SRC 引脚将悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端是否有任何电容? 如果是- R5应为100k

    您能否分享输入电流的波形、TMR、GATE 和 FLT_I/以便了解。 请使用新的 IC 进行测试。