This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:求问题;支持反激和求模;特性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28051, TPS92314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346919/ucc28056-questions-for-a-supports-flyback-feature

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28051TPS92314

尊敬的专家:

我的客户考虑使用单级 PFC 反激式控制器将插座交流电转换为15V-2A 直流电、以提供辅助电源。

如上图所示、我发现一些 PFC 控制器具有"支持反激"功能、而"反激"则是为拓扑列中的其他控制器编写的。 另外、其他型号既没有"支持反激"功能、也没有拓扑列中的"反激"。

那么、您能回答以下问题吗?

1.这三种类型的区别是什么? (编号1:"支持反激"、编号2:"反激"、编号3:关于反激没有描述)其功能是否有差异?

2.我们可以将 UCC28056用作 单级 PFC 反激式控制器吗? 由于 UCC28056是比 UCC28051新的版本、如果我们可以使用、我推荐使用 UCC28056。

3.您还有其他建议吗?

谢谢。
肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 这些转换器专为反激式 PFC 而设计、例如 TPS92314。  通过以下链接可访问此器件的数据表。

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92314.pdf

     UCC28056具有专为控制升压转换器开关节点而设计的内部乘法器。  我不认为它能像反激式转换器开关节点那样起作用。

    然而、转换模式 TPS92314器件专为此应用而设计、是本设计的更好选择。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的答复。  

    1、我总结了我的理解。 是这样吗?

    专题 我的理解
    在拓扑列中写入的"反激" 专为反激 PFC 而设计和优化的直流/直流转换器。  
    "支持反激式"特性 不适用于反激式 PFC、但可用于反激式 PFC。
    两个都不是 不能用于反激 PFC。

    2.是否有任何我可以参考的文档以了解有关 PFC 控制器内部机制的更多信息。 我想更深入地了解可用于反激式器件的器件与不可用于反激式器件的器件之间的区别。

    3.我理解  TPS92314是为反激式拓扑设计的。 是否可以将其不仅用于 LED 照明、还用于辅助电源(例如用于栅极驱动器的电源)?

    此致、

    肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论如下。

    1、我总结了我的理解。 是这样吗?

    >我相信您在这张桌子上是正确的。

    专题 我的理解
    在拓扑列中写入的"反激" 专为反激 PFC 而设计和优化的直流/直流转换器。  
    "支持反激式"特性 不适用于反激式 PFC、但可用于反激式 PFC。
    两个都不是 不能用于反激 PFC。

    2.是否有任何我可以参考的文档以了解有关 PFC 控制器内部机制的更多信息。 我想更深入地了解可用于反激式器件的器件与不可用于反激式器件的器件之间的区别。

    >TI 的所有 PFC 控制器在数据表中都有一个方框图,可以为您提供功能原理图。   

    3.我理解  TPS92314是为反激式拓扑设计的。 是否可以将其不仅用于 LED 照明、还用于辅助电源(例如用于栅极驱动器的电源)?

    >您可以将 TPS92314用于无 LED 应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢你。