This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169电路审查

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347711/tps61169-tps61169-circuit-review

器件型号:TPS61169

尊敬的先生/女士:

我们 在设计中使用 TPS61169 IC、Vin=5V 和 Vout 要求21V 负载所需的40mA 电流。 下面是电路、请查看电路、如果有任何改进、请告知我们。

e2e.ti.com/.../TPS61169_2D00_circuit.pdf

谢谢。此致、

Dharani  

高级硬件工程师

L&T PES

电子邮件 ID:Dharani@larsentoubro.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    原理图看起来不错、但我建议将输出电容器增加到大于1uF。

    Br

    帕特里克