This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:EN 输入引脚

Guru**** 2867950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346505/tps62903-en-input-pin

器件型号:TPS62903

您好!  

关于 EN 输入引脚、我们放置了470k 至3.3V 的电容器和0.1uF 的电容器、以对降压转换器的关闭进行延时计时。 由于数据表未指定内部下拉电阻的值、我不知道是否能保证开启降压转换器。 您能给我提供片上下拉电阻的最小值吗?

谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    接近器件的 EN 最小值为0.9V。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 的建议上拉电阻值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    智能使能内部下拉电阻为0.5MOs。 一旦器件被启用、下拉电阻器被移除。  

    您可以设计围绕该值的上拉电阻器、

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型容差是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    首选1m Ω。

    谢谢

    科林