This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:LM3648 LED 输出引脚

Guru**** 2512905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3648, LM3643, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347153/lm3648-lm3648-led-output-pin

器件型号:LM3648
主题中讨论的其他器件: LM3643LM3644

尊敬的先生:

 LM3648 LED 输出引脚是否单独连接到 LED?

该设计是否会造成任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    如果您将两个 LED 分别连接、则其电流可能不相等。

    如果您要控制2个 LED、我要推荐您使用 LM3643/LM3644。

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loves:

    感谢您的答复。

    安迪