This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65640:关于不使用栅极电压整形时的引脚处理

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65642A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347281/tps65640-about-pin-handling-when-not-using-gate-voltage-shaping

器件型号:TPS65640
主题中讨论的其他器件: TPS65642A

您好!

请告诉我不使用 TPS65S 的栅极电压整形时的引脚处理情况。
TPS65642A 数据表中对此进行了说明、但下方的引脚处理是否正确?
FLK 引脚:连接至 GND
RE 引脚:悬空
此外、可以将 VGHM 悬空吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    是的、VGHM 是栅极电压整形的输出、因此如果您不需要该功能、可以将该引脚悬空。

    Br

    帕特里克