This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933作为反相器、输入12V、输出-5V/3A

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TIDA-050053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347071/tps62933-tps62933-as-inverter-input-12v-output--5v-3a

器件型号:TPS62933

您好、TI!

我正在尝试使用 TPS62933作为逆变器、输入12V、输出-5V/3A、您能不能帮助介绍一下下面的电路设计是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    请让我尽快回顾并分享您的反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    您的输出电流是多少? 您需要最大3A 电流吗?

    谢谢!

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    实际上、我需要-5V、输出电流仅800mA ~ 1A

    谢谢

    杰利·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    不建议将 EN 直接与 Vin 连接。   有关如何设计 EN 电平转换器电路的更多详细信息、请参阅参考设计 www.ti.com/.../TIDA-050053。 对于其他电路、我现在也在评论。  

    谢谢

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

     

    我修改了下面的两种 TPS62933电路设计、+5V/1A 和-5V/1A 的电路是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    <1>对于-5V/1A 电源轨、请参阅下面的 EN 电平转换器电路。 对于反相降压/升压应用、需要 EN 电平转换器、因为器件接地现在为-Vout。

    <2>您还可以添加前馈电容器(与 R4并联)、以防需要提高环路响应性能。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚