This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080EVM-147:TPS61080替代产品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, TLV61046A, TPS61378-Q1, TPS61376, TPS61288, TLV61047, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347567/tps61080evm-147-tps61080-replacement

器件型号:TPS61080EVM-147
主题中讨论的其他器件:TPS6101080TLV61046A、TPS61046、 TPS61378-Q1TPS61376TPS61288TLV61047、TPS61170

您好!

我有一个客户一直使用 TPS61080、但想使用其他器件更新他的设计。 以下是规格。

VIN -使用充电电压为3.6V 的锂电池。 我们一直运行到死区、例如3.2 ~3.3V 左右

VOUT -由于我们将输出切换到13V 或18V、因此需要可以调节

IOUT -使用上述电压和60mA 电流为外部传感器供电。 余量始终是好的、因此它需要至少具有100mA

温度-标准工业温度范围-40°C ~ 85°C 或以上

我已经尝试为 TLV61046A 和 TPS61046使用 Webench、但不符合100mA 的电流要求。 您有什么建议吗?

此致!

杰森·麦克斯韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    这会 让我感到困惑。

    当输入=3.2V 输出=18V 且100mA,时、输入平均电流计算为18* 0.1/0.85/3.2=0.66A

    这对于器件 TPS61080是不够的、因为它 具有0.7A 的典型电流限制及其最小值为0.5A。

    规格是否已更改?

    TPS61046的典型电流为900mA、最小电流为0.6A

    如果 TPS6104680支持应用、则 TPS61046/TLV61046A 可用。

    如果推荐使用其他器件、这里有 三个类别。

    首先 、它们具有负载断开功能和 集成同步开关、  

    例如 TPS61378-Q1和 TPS61376

    其次 是那些未断开负载但具有 集成 同步开关的应用。  

    例如 TPS61288、

    第三类是 既不是 负载断开连接 、也不是具有 集成 同步开关的应用。 这些器件比较便宜、但需要外部二极管。

    例如 TPS61085A、TPS61170和 TLV61047 (将于今年进行 RTMed)

    请从以下选项中进行选择、如果您有更多问题、请告诉我们。

    此致、

    费格斯