This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:次要模式下的 ITIMER 行为

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340252/tps25985-itimer-behavior-in-secondary-mode

器件型号:TPS25985
Thread 中讨论的其他器件: TPS25990
在次要模式下、OCP 期间 TPS25985的 ITIMER 预期行为是什么?
我们正在使用   TPS25990+TPS25985、我们观察到在 OCP 期间 TPS25985 (次级模式) ITIMER 下降、即使 ITIMER  引脚未连接至任何物体也是如此。
我们 最初使用 TPS25985的 ITIMER 来上拉 SWEN、但这会导致 在 OCP 期间电子保险丝未关闭。 将 SWEN 连接到外部3.3V 而不是 ITIMER 后、可以解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我在硬件中进行验证。 请给我一个星期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请你提供有关上述问题的最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉耽误你的时间。 我休假了一个星期,然后被一些关键的活动占据。  

    您是对的。 如果没有电容器连接到辅助器件的 ITIMER 引脚、则在 OCP 事件期间该引脚将下降。 请查看下面的波形。  

    我们将更新有关将 SWEN 引脚连接到次级 ITIMER 引脚的建议的数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:
    感谢确认 SWEN 不应上拉至次级 ITIMER 引脚。

    此外、如果 MODE=0、TPS25985的方框图令人困惑、因为它显示了无电流阱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      "辅助器件的 ITIMER 引脚"是波形中的 ITIMER1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。