This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:使用100K NTC

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125, BQ25120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346320/bq25125-use-of-100k-ntc

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

您好、此 BQ25125可以使用100K NTC 吗?

我们的电池内置100K NTC、我想知道我们可以 使用此 BQ25125和100K NTC 来实现什么技巧。

感谢您的帮助!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、100K NTC 与 BQ25125所能满足的10K 规格相差太远。 外部电阻器可以帮助补偿某些 NTC、但校准后的电阻为100K、遗憾的是太远了、无法提供外部补偿。

    只是想知道、您的应用为什么偏好100K NTC? 我想知道在未来器件开发中是否应将100K NTC 作为其他可能的标准 NTC 进行包含。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan、非常感谢您的回答。

    我们拥有功耗极低的无线医疗设备、因此当我们要求定制电池(已通过医疗认证)时、我们选择了100K NTC 以确保最低功耗。  

    也就是说、我们正在开发一种可以重复使用相同电池的新产品(因为医用电池认证非常昂贵)。

    是否有任何与 BQ25125类似的器件可以安装100K NTC 的建议?

    我们的 NTC 为100K、A B=4250


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    遗憾的是、BQ2512x 系列器件都是为10k NTC 而设计的。 BQ2515x 和 BQ2518x 系列也 是如此、这两个系列是我能想到的下一个最接近的线性充电器系列。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、 非常感谢您花时间参加此次活动。

    我已经使用了 TI 工具(BQ25120A 设置指南 Tool.xlsm)、并将 NTC 的值拟合到计算器中、下图可正常运行。 您能帮助我找出我的错误在哪里?

    My NTC: SDNT1608X104F4250FTF (100K、B = 4250)

    从我的 NTC 曲线图中、我计算出  R (HOT)大约为22000、R (COLD)大约为400000

    通过将其安装到 TI 工具中、该工具会返回97.6K 的 RHI 和76.8K 的 Rlo。

    该工具似乎适用于 BQ2512x 器件... 我现在有点困惑...

    感谢 Juan 的帮助!

    最佳

    尼古拉

    e2e.ti.com/.../BQ25120A-Setup-Guide-Tool.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    抱歉! 我曾将此系列器件的 TS 特性与我支持的另一组具有基于电流的 TS 感应的器件的 TS 特性混淆。 由于这是基于电压的 TS、因此它应该能够通过外部电阻器处理电阻更高的 NTC。 对不起混乱!

    您为外部补偿共享的值应该适用于典型的 JEITA TS 监控窗口。

    此致。