This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020 Fly-Buck 输出电压纹波要点

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346753/lmr38020-lmr38020-fly-buck-output-voltage-ripple-probelm

器件型号:LMR38020

您好,

我将 LMR38020用于具有3个输出的直流/直流 Flybuck 转换器200mA、其中两个不是隔离式(3.3V/1.5A 和12V/PWM)、其中一个是隔离式(100mA)。  但满载时3.3V 输出电压纹波非常大、我该如何解决?

感谢你能抽出时间。

e2e.ti.com/.../_9F530674FE56_.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用如下所示的探头的短接地引线来测量3.3V 输出电压纹波?  上面的示波器图片可能是长接地引线拾取的噪声。  您是否还能放大以显示几个开关周期?   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这是 放大波形。 看起来是非周期性的。 我将尝试您提到的方法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请放大 几个开关周期、以便我们可以看到详细信息。  如果可能、还会显示 SW、但短接地引线探头应监控输出纹波。 您可以将示波器更改为交流耦合。