请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3850 主题中讨论的其他器件:TPS35-Q1
|
您好、团队成员: 是否有与以下 Rohm 项目类似的一个或 P2P 设备? 谢谢。 |
|
BD820F5UEFJ-CE2 |
|
BD37B28FVM-BD37 CTR |
|
BD87B28G-BD87 CTR |
|
BD87B28FVM-BD87 CTR |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brian、
第一款器件( BD820F5UEFJ-CE2 )是一个 LDO。 其余3个器件为欠压监控器+超时看 门狗、TI 最新且最出色的欠压监控器+超时看门狗为 TPS35-Q1 IC。 我会推荐 TPS35AA38AGADDFRQ1 作为交叉参考。
| 竞争对手 PN | TI 交叉产品 | 兼容性 |
| BD820F5UEFJ-CE2 | LDO 器件 | 不适用 |
| BD37B28FVM-BD37 CTR | TPS35AA38AGADDFRQ1 | 相似的器件、封装差异、拓扑高电平有效与低电平有效 |
| BD87B28G-BD87 CTR | TPS35AA38AGADDFRQ1 | 器件相似、封装差异 |
| BD87B28FVM-BD87 CTR | TPS35AA38AGADDFRQ1 | 器件相似、封装差异 |
如果您进一步了解看门狗计时需求(看门狗时间和输出置位时间)、我可以帮助您 配置 这些看门狗计时。
谢谢。
约书亚