请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2640EVM 您好
难道您不是通常只将 c 用于 dv/dt 吗?
EVM 中也有电阻(R25=24.3Kohm)。 原因是什么?

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
难道您不是通常只将 c 用于 dv/dt 吗?
EVM 中也有电阻(R25=24.3Kohm)。 原因是什么?

谢谢
尊敬的 David:
请参阅以下内容:
此致
G·库纳尔