This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:集成 p 通道 MOSFET 的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346910/tps61299-questions-for-an-integrated-p-channel-mosfet

器件型号:TPS61299

您好、专家!

我有一个关于升压转换器中的 P 沟道 MOSFET 的琐碎问题。

在 TPS61299的功能方框图中、p 沟道 MOSFET 似乎有开关、可以连接在左侧或右侧。

1.这个 P 沟道 MOSFET 符号是什么意思? 它在运行期间能否翻转发射极和集电极? 您能告诉我为什么它包含开关符号吗?

2.如果它能切换发射极和集电极,我们能在数据表中找到它的说明吗? 无法找到有关符号含义的任何信息。

谢谢。

肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    这意味着体二极管可以切换。 升压模式、体二极管+SW、-输出电压、直通或关断模式、体二极管+输出电压、- SW。 通过这种方式, 可以获得真正的关断操作。

    您可以参阅应用手册 关断时的升压行为(禁用):真正断开或直通(TI.com)

    第3.1章、了解详情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini:  

    您的回复确实帮助了我了解了可切换体二极管的 p-mosfet!! 你上面建议的参考是我正在寻找的一个!! 非常感谢。

    您是否介意我再问一个问题?

    我想了解如何切换体二极管方向。 我是否可以参考任何文档来了解体二极管方向开关的机制?

    谢谢。

    肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    抱歉、到目前为止、这仅供内部讨论、该技术是不对外开放的。 因此没有参考文件可以提供给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhong、

    我明白了。 谢谢你。

    肯托