This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:输出电压150...200V

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346677/ucc28180-outputvoltage-150-200v

器件型号:UCC28180

对于一个使用 BLDC 电机的项目、我们需要一个输入电压范围大约为90V...130V 并且最大值为 输出电压约为150...200V (尚未最终确定)。 输出功率应约为800W。

我们已经在另外一个项目中成功使用了 UC28180控制器。 输入电压约为230V、输出电压在功率约为1kW 时约为390V。

这就是我们还想在新项目中使用 PFC 控制器的原因。


我对此有一些一般性问题:


-是否甚至可以实现 UC28180上的低输入和输出电压? 或者选择另一个控制器更好吗?
-输入电压和输出电压之间的比率应该如何评估 EMC ? 较小或较大的比率是否更好?
-应采取什么方法来最小化安装空间? 在此应用中、我们的空间非常小。 80毫米 x 170毫米 x 40毫米

感谢您的支持、非常感谢

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    感谢您在下一个项目中考虑使用 UCC28180。  

    UCC28180无疑是低电压输入应用的理想选择。  输出电压应至少比最高输入峰值高~10V。
    90V 至130V 的暂定输入范围以 RMS 为单位、而输出为直流。 130VAC 的峰值为184V。  我建议设置 Vout = 200Vdc。  
    如果您的最终范围扩展得更高、则输出应调整得更高。   

    出于 EMC 考虑、较低的电压会导致较低的共模噪声、但可能具有较高的差模噪声。  不过、DM 越高、滤波难度可能越高。

    我不知道如何建议空间利用。 如果您可以使用可靠的强制空气进行冷却、则对减小散热器和磁性元件的尺寸大有裨益。
    如果仅可选择自然对流环流、则对元件进行定向、以优化对流的冷却效果。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ulrich 快速而准确的回答。