This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:频率设置电阻器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346553/tps54260-frequency-setting-resistor

器件型号:TPS54260

您好

我们已让 PCBA 制造商在 RT/CLK 引脚28K 而不是287K 上安装了错误的电阻器。

我知道这会使 开关频率远远超过最大值。

芯片似乎在 Eco-mode 下运行、并且输出电压正常。

可以像这样永久运行芯片吗? 或者我应该预料到过早失败?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议将 TPS54260与 RT/CLK 引脚上的错误电阻器搭配使用。 我相信、电感器、输出电容器和外部补偿值的选择是基于您的设计中 RT/CLK 引脚上的287k 电阻器。

    如果由于 RT 电阻值错误而使用不同的开关频率、则器件可能运行不稳定。 此外、如果您将 RT/CLK 与28K 电阻器一起使用、则开关频率超出规格(>2500kHz)、器件的性能无法得到保证。 我建议您将 RT/CLK 引脚电阻器替换为正确的值、以便器件正常运行。

    谢谢。

    新屋市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nitya

    我想我的下一个问题是:

    如果所需的输出电流较低、可以在非连续模式或 ECO 模式下永久运行芯片吗?

    谢谢

    埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 当负载电流较低时、器件在 DCM 模式或 ECO 模式下运行。  

    您可以 根据要求使用 TPS54260器件并借助 WEBENCHRegistered电源设计器(WEBENCH)创建设计。