This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:功率限制选择- TPS2490

Guru**** 2811765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346612/tps2490-power-limit-selection---tps2490

器件型号:TPS2490

大家好、

我的客户对§8.2.2.3:下面提到的 IC TPS2490的功率限制选择有一些疑问:-

如下所示、首先选择 PLIM、min、VPROG x ILIM x 10。

然后使用公式 R3/R4 =( Vref / VPROG )-1调整电阻分压器的大小。 怎么,我想知道为什么你不强加一个具体的比率9 ?  

无论指示的功率限制值如何、比率 R3/R4都设置为9、因为 Vref 施加到4V、VPROG 施加到0.4V。

 

谢谢!

哈什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jash、您好!

    数据表中的步骤深入介绍了电阻比选择为9的情况。 否则、客户会质疑选择9的原因。 客户想要选择的任何方式都没问题。