This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:有关 TPS562200DDCR 工作温度的问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347107/tps562200-questions-about-operating-temperature-of-tps562200ddcr

器件型号:TPS562200

尊敬的 TI:

一、在 TPS562200DDCR 产品说明书中,建议     工作条件,如左图所示:工作温度    ?TJ:-40至150℃ 有两个参数、建议自然通风  条件下的工作温度为-40至85℃。所以、这两个要求是否需要同时满足 还是如右图所示、在  TJ<125℃ 和 自然通风 温度= 100℃, 可以保证 IC 性能?

二、TPS562200DDCR 数据表中的,如下图所示,工作结温为 -40至125℃,所以, 自然通风 条件下所需的温度?如  TPS562200DDCR 和  

TPS562201DDCR  最高 工作结温为 -40至150℃。它们之间的区别是什么?

期待您的回复,谢谢您!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    决定器件是否可以工作的唯一因素是结温。 但当我们的器件工作时、会产生功率损耗。 所以结温总是高于空气温度。 这就是我们推荐较低自然通风条件下的工作温度的原因。  

    该器件将在155°C Tj 下热关断。

    谢谢。

    Br、

    石屏市