This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1EVM-2100:如何从默认状态配置具有5V15A 输出的单个输出。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346764/lm5143-q1evm-2100-how-to-configure-a-single-output-with-a-5v15a-output-from-the-default-state

器件型号:LM5143-Q1EVM-2100
主题中讨论的其他器件:LM5143

我想知道此电路板从默认状态到采用5V15A 配置的单输出的详细步骤。

特别是:

  • 开关的位置
  • 需要更改的电阻器及其值
  • 需要更改的电容器及其值
  • 负载电阻的值

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takashi:

    请使用 LM5143设计计算器并输入您的规格要求。  设计计算器将根据您的输入提供组件值建议。

    LM5143DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京崇山市

    有关调整两相单输出的信息、请参阅 EVM 用户指南、包括添加输出短路棒 R34、将 COMP 引脚和 SS 引脚与开关连接、移除 COMP2上的补偿元件、以及将 MODE 引脚更改为高电平。 请参阅图 EVM 用户指南的第二部分。

    正如 David 之前提到的、启动计算器在这里非常有用。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David 先生和 Timothy 先生、

    ①R34→Ω 短型

    ②MODE 引脚→VDDA

    ③COMP 引脚和 SS 引脚→接通

    ④remove R22的短芯片→R30短芯片

    ⑤remove C51、C52、C54、R33

    此程序是否可以实现单个5V 输出?

    我还有一个问题。

    此时是否两个 MOSFET 开关都在运行、或者它们中只有一个在运行?

    谢谢!

    高志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi-San:

    该过程看起来是正确的。 这是数据表中的表格:

    就 FET 而言、每个降压桥臂在一个占空比 D 上运行、其中 D = Vout/Vin。 更具体地说,高侧 FET 的导通间隔为 D*,其中 Ts 为开关周期,低侧 FET 传导的时间为(1-D)*Ts。 第二个相位将被180°相移。 更多详细信息、请参阅 LM5143数据表。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Timothy 先生、

    我很高兴听到这些步骤是正确的、并提供了保证。

    我将查看 LM5143数据表以了解更多详细信息。

    此致、

    高志