This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863257:过孔

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343906/tpsm863257-vias

器件型号:TPSM863257

大家好、

数据表中说明"过孔是可选的、具体取决于应用、请参阅器件数据表。 如果实施了任何通孔"。

在什么情况下需要打开过孔?  
(对于典型用法、我们是否需要打开过孔?)

另外、器件为何同时具有 SMD 和 NSMD VIA?

此致、
转至


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    过孔可以帮助散热。 因此、如果客户在高温或重负载下使用该器件、过孔会很有用。

    谢谢。

    Ragears、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的答复。

    SW 引脚悬空且 NC、SW 引脚的开路过孔是否会导致散热?
    客户担心这是否有效。

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    将热量传递到 PCB 的另一侧非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    SW 引脚需要悬空。 但是、如果形成过孔、是否连接到 GND?

    此外、您是否有任何数据 定量显示了使用或不使用过孔时热特性的差异?

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    您可以看到我们的 EVM 布局作为参考。 并且我没有差值数据。 谢谢。

    Br、

    石屏市