This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41031:T1连接(原理图)

Guru**** 2551180 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345644/pmp41031-t1-connection-schematic

器件型号:PMP41031

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?
[问题]
这是有关贵公司提供的评估板电路图的问题。 所附项目标题[1500V HV AUX Power]为电路图。 用于驱动 Q1的脉冲变压器 T1是否连接到错误的连接? 我认为 T1引脚2的正确接线是 VDD、但您认为如何? Q3关断时 T1激励电流的路径不安全。 如果我不得不说、这将是 T1-3→T1-7→D6→D4→R7//R41→T1-6、但我认为这与 D6的用途不同。

[PMP41031原理图]
文件:///C/C:/Users/a0385644/Downloads/TIDMBZ3.PDF


此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwara San,

    我已经将此帖子转发给了设计人员- Max Wang、他现在正在国庆节。 他应该在下周早些时候回复您。

    此致、

    余盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    感谢您伸出、驱动器变压器的复位将经过 D5/D7加 VDD 电压、以确保它针对每个开关周期进行了充分的复位。

    Br

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Q3关闭时、激励电流为 T1-3→D5→D7→VDD→VDD_CAPACTOR▽com (→×标记)→(没有地方可去)。

    重要的一点是没有返回 T1-2的路由。

    实际上、T1通过路径 T1-7→D6→D4→R41//R7→T1-6复位。

    换句话说、D5和 D7应该没有任何意义。

    D5和 D7可能会损坏其他元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了一些仿真、可以通过 Q4进行复位、也可以在次级侧通过 D6进行复位、具体取决于哪个先动作。