This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:对启动行为进行了一些澄清

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346174/tpsm82903-some-clarification-on-start-up-behavior

器件型号:TPSM82903

团队、您好!

请您确认或更正我的理解,请:

Vout 为高阻抗的情况下、LDO 就会变得非常有用。 设置 EN=HIGH 后、读取所有引脚搭接设置。 如果通过搭接激活了"输出放电"、则该设置会激活、直到出现新的 Enable=0和 Enable=1?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    感谢您的发帖,我们是在休假表4-4到4-6。

    我将在下星期一回复您。

    很抱歉给您带来不便。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    输出放电功能仅在自 施加 VIN 以来至少启用一次 TPSM82903后才激活。

    只有 EN =0且未应用 Vin 时、无法激活输出放电功能。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    这不是我的问题的答案。

    当 Vin=12V 且  Enable 为低电平时、Vout 的状态是什么? Vout 是否为高阻抗?

    设置 EN=HIGH 后、读取所有引脚搭接设置。 如果通过搭接激活了"输出放电"、则该设置会激活、直到出现新的 Enable=0和 Enable=1?

    这种理解是否正确?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    我同意你的看法。

    • VIN=12V 且  Enable=0、器件将被禁用、因此 Vout 为高阻抗
    • VIN=高电平且 Enable=高电平后、在发生 EN 或 VIN = 0后、将激活输出放电。

    谢谢

    科林