This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:输入电流波形异常

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338825/ucc28070-input-current-waveform-abnormal

器件型号:UCC28070

您好!

目前我用你们的 UCC28070芯片来做 PFC 的产品。

当功率达到3.6kW 以上时、输入电流波形在一个特定的时间里异常、其他的时间周期是正常的。

异常电流非常随机、如下所示。

对如何改进这一点有什么想法吗?

  Ch2:Vgs;Ch3:输入电流

 Ch1: 电感器电流;Ch2:输入电压;Ch3:输入电流

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!  

    感谢您将此问题提交给论坛。  

    我认为这个问题是由一个或两个电流感应变压器(CT)饱和引起的。
    在第二个屏幕截图中、电流标度不同、所以比较起来有点困难、但看起来输入电流大约是电感电流的两倍、所以我认为两个 CT 都饱和。

    当 CT 饱和时、CSA 或 CSB 输入无法检测到电流信息、因此 CAOx 误差电压会变为最大值、PWM 占空比会变为最大值。
    电流仅受交流电源电流限制的限制、在交流输入电压下降接近零的情况下可以看出这一点。  

    在这种情况下大约7ms 后、PFC 输出电压已达到 OVP 电平、并且开关关闭(输入电流变为零)、直到达到 OVP 清除电平。 然后开关恢复。  在关断期间、CTS 有机会完全复位、因此它们不再处于饱和状态、并且正常 PFC 运行也会恢复。   

    最终、温度和电流条件变化足够大、使得 CTS 再次达到饱和、该问题似乎是随机发生的。  
    我认为解决方案是检查电流检测变压器和相关的复位电路并进行调整、以便始终可以进行复位并且 CT 无法饱和。   

    请查看第8.2.2.7节(UCC28070数据表的第32-34页)、其中介绍了 CTS 的伏秒平衡要求以避免饱和。  
    令人惊讶的是、这种情况更有可能在过零附近发生、因为大部分时间都是导通时间且复位时间很短、并且 CT 输出二极管在磁化电感两端产生很大的电压。   
    请查看您的 CT 复位电路在 PWM 关断期间是否产生足够的电压来重置 CT。   

    此致、

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您发送编修。

    出现此问题时、测得的 MOS PWM 占空比为最大值

    复位电路使用与输入串联的
    我将电阻器的值增大了、但没有改善

    请给我一些建议。

    我会尽快回复您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!  

    感谢您提供更多信息。  

    我建议按照信号链返回以找到问题的根源。
    这一问题是在两个 PFC 通道(A 相和 B 相)上发生还是仅在一个通道上发生?  

    请参阅数据表中的功能方框图。  
    在该问题发生期间、PWM 占空比为最大值、因为 CAOx 输出为最大值。  
    检查 CAx 输入(+)和(-)以查看为什么同轴电缆最大。

    (+)输入是 IMO 引脚电压。  检查 Vimo 以确保此波形 在故障期间跟随 VINAC 电压。
    我希望当输入电流达到~75A (在问题发生期间)时、交流电源电压会如交流波形中所示下降。  
    发生这种情况时,VINAC 也会下降,所以 Vimo 也会下降。  请验证这一点。  
    当电流放大器(CA1、CA2)的基准电压下降时、CAOx 也应下降。  我不希望输出变为最大~5V。

    由于我认为在问题发生期间 Vimo 低于正常水平、因此仅当(-)输入甚至低于(+)输入时、CAOx 才可以达到最大值。  
    只有在 CSA 或 CSB 上没有足够的信号电平时,(-)输入才可以较低。  

    而 CSx 处的低信号电平(当电感器电流> 40A 时)
    a) CT 饱和、或  
    b) CSx 输入与其中一个 Rsense 信号之间的间歇性开路、或者
    c) 其中一个 Rsense 电阻器间歇性短路。   

    两个通道不太可能同时同步间歇开路或短路。  
    我仍然认为可能性(A)是最可能的原因。
    在任何情况下、都必须 捕获信号以证明哪一个是真正的原因。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时响应和解决方案。